This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422:与 TMP421相比

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP422, TMP421, TMP441, DXP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1038020/tmp422-compared-with-tmp421

器件型号:TMP422
主题中讨论的其他器件: TMP421TMP441DXP

各位专家:

美好的一天!

客户正在申请 TMP421可订购器件、截至本文撰写时已缺货。 我们找到了 TMP422器件。 该温度传感器器件能否与前一个器件相同(使用相同的引脚排列/封装提供;因此、SW/HW 没有变化?

我可以看到、它们具有不同数量的远程通道和地址。

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    不可以、TMP422不是 TMP421的直接替代产品。 TMP421上的 A1和 A0引脚变为 TMP422上的 DX3和 DX4。 数据表指出、DX3或 DX4必须连接到 GND、而另一个悬空则用于在 TMP422上进行可靠的地址检测。 如果客户在某种情况下奇迹般地将一个 A#留在 GND、而将另一个悬空(其中一个选项、 而不是我首先选择的地址) TMP422仍然不兼容软件、因为它会选择与 TMP421在同一 PCB 中选择的 I2C 地址不同的地址。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    感谢您的回答。 TMP441如何? 它是否是 TMP421的直接替代产品? 如果没有,我是否也知道原因?

    它们具有相同数量的远程通道和地址。 从而期望它能够很好地插入。

    谢谢你

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    TMP441是一种合适的替代产品、但由于器件 ID 的原因、它不能与软件完全兼容。

    • 器件 ID 寄存器0xFF 在 TMP421上读取0x21、在 TMP441上读取0x41。
    • TMP421在地址0x0C 处没有 Beta 补偿功能或 Beta 补偿寄存器。 TMP441将在自动 Beta 补偿模式下加电、如果连接的结为3端 PNP (DXP:发射器、DXN:基极和集电极电流通过3条单独路径返回 GND)、则可选择低 β 范围和1.000的 N 因数。 如果发生这种情况,则报告的温度将与 TMP421报告的温度有所不同,原因是 N 发生了变化。其目的是让 Beta Compensation 自动提高准确度;我只是指出,客户可以观察到与他们使用的结果不同的结果。
    • 如果它们使用 N 校正寄存器0x21、如上所述、该寄存器的行为可由 Beta 补偿略微改变。 当 Auto Beta Compensation 检测到 PNP 晶体管时、它将使用 N = 1.000。 如果它检测到任何其他东西、它将使用 N=1.008、这与 TMP421相同。 N 校正寄存器的编码/缩放随此1.000/1.008变化而变化。

    谢谢、