请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8320 Thread 中讨论的其他器件:OPT8241、
问题1:
数据表规定、OPT8241/OPT8320具有 集成的光带通滤波器(830nm 至867nm)。由于我们计划在可见范围内使用此产品、因此这限制了我们使用此传感器
此外、还有一种方法可以绕过或自定义此滤波器以供我们使用、因为这是允许我们使用该产品的巨大瓶颈。
问题2:
这些器件是否可供购买?