This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:HDC2022和 HDC3022之间的差异

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022, HDC2022, HDC3020, HDC2080, HDC2021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1034134/hdc3020-difference-between-hdc2022-and-hdc3022

器件型号:HDC3020
主题中讨论的其他器件:HDC3022HDC2022HDC2080HDC2021

请详细解释 HDC3022和 HDC2022之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowmiya:  

    两个部件都有 PTFE 过滤器。 这里的主要区别在于、与 HDC2022相比、HDC3020具有更宽的输入电压范围、更高的精度、使用基于命令的接口、并且封装略小。 HDC2022速度更快、基于寄存器映射。  

    TI.com 上提供了 HDC3和 HDC2的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh,

    感谢您的回复。 我们是否可以使用相同的 FW 测试 HDC3、因为这些引脚可能相似  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    索米亚-

    否、如前所述、HDC2基于寄存器映射、HDC3基于命令(可替换 SHT3x 器件)。 两个完全独立的 IC 设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。 我们在 产品中使用 HDC2022、因为 HDC2022的交货周期大于35周、我们是否可以有确切的替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    索米亚-  

    替代产品是 HDC2080和 HDC2021、但我相信您知道、这两款产品都没有安装 PTFE 滤波器。 我建议您订购所需的器件、并在准备好 SO#后、通过分销渠道和/或您当地的 TI 销售人员缩短交货周期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    您能否帮助我们分享  印度经销商的详细信息 、或将我们重定向至您的销售团队进行讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    索米亚-  

    如果您已经在使用该器件、那么您已经拥有了您所使用的经销商、对吧? 我在我们的一侧查找了"Nimble Wireless"、并且该帐户中没有专门的 TI 销售人员、您的公司被列为目录。 我也已提醒我所在集团的 HDCx 产品营销工程师-他可能会在此处提供其他建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Josh,
    我们通常从 TI 网站购买产品、但我们既没有经销商的详细信息、也没有销售人员的详细信息。 我们从 TI 采购了许多器件、如果您帮助我们指定 一个联系点、将会非常有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowmiya:  

    Phil Luu 已通过电子邮件直接与您联系。 关闭此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    索米亚-  

    Phil Luu 已通过电子邮件直接与您联系。 从而关闭此线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh,
    我们是否能有参考代码和流程图来开始 HDC302X 的开发工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、

    您可以在 芯片用户指南中查看 HDC3020的流程图。  

    此致、
    Pavani Tenneti