This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP64-Q1:我是否可以获得热敏电阻工具表密码、从而将顶部电阻值从47 kΩ 更改为其他值?

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP63
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1036302/tmp64-q1-could-i-get-the-thermistor-tool-sheet-password-to-change-the-top-resistor-value-away-from-47-k

器件型号:TMP64-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP63

您好!

在数据表中、kΩ 将顶部电阻器保持在47k Ω、但在某些应用中、这样做可能是合理的。

您能否提供 PW 以更改 Excel 工具中的值?

大家好、Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    遗憾的是、该工具已锁定、您将无法将顶部电阻器从47kΩ Ω 更改为0 Ω。 我们建议这样做、因为我们用于生成 RT 表的验证数据会验证此配置。

    如果 μ 10kΩ 变体 TMP6131Q1可在您的应用中使用、我们在产品文件夹中提供了 PSPICE 模型 您可以使用不同的偏置电阻值进行建模。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

     由于多种原因、设计工具不允许更改顶部电阻器。 主要原因是 TMP6系列器件不是电阻器。 它们是器件。 它们的运行方式与标准热敏电阻不同、因为您可以使用欧姆定律计算分压器中的电阻。  

     其次、动态范围小于 NTC、因此在几乎所有情况下、调整顶部电阻器将移动分压器斜率、但它不会提供太多好处、因为它是如此线性。  

    第三、我们锁定了顶部电阻器、以便为温度测量提供最佳性能。 尽管可以更改顶部电阻器、但您必须自己创建新的系统配置、因为设计工具无法为您提供新的查找表或获取温度值所需的多项式。

    要创建新的系统配置、您需要将温度从-40C 扫描到125C、并在每个温度下从分压器收集电压。 使用这些信息、您可以创建一个新的多项式、直接从 ADC 电压提供温度、而无需计算电阻值。 这是获得温度的最准确方法。  

    如果您仍然使用固定的顶部电阻值、设计工具已在底部的"电压"选项卡中包含此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我们将考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

     我认为必须了解的是、您根本无法用 MOSFET 替代 BJT 晶体管。 您必须了解 MOSFET 并进行一些更改。 为什么要付出努力。 因为在大多数应用中、MOSFET 会变得更好、更高效、并且一旦您开始使用它、我们就会变得更容易。

    TMP63器件的方式相同。 此器件不能直接替代 NTC。 实际上、这是一种更好、更准确且更易于使用的替代产品、您需要了解如何使用它。 我们可以为您提供帮助。  

    有一种新技术可用于温度测量、它是 TMP6系列硅热敏电阻。