This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851EVM:手工制作的电感器线圈存在问题

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1034397/ldc0851evm-the-problem-with-hand-made-inductor-coils

器件型号:LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件: LDCCOILEVM

John 先生。
电感线圈的 LSENSE 和 LCOM 之间的电压、频率和
我测量了 LREF 和 LCOM 之间的电压和频率。
在 LSENSE 和 COM 之间以及在 LREF 和 LCOM 之间测量了三个不同的波形。
频率为 C:80PF、L:23.67μH (一侧)、我期望频率为3.7MHz。
频率为 C:80PF 和 L:23.67μH (一侧)、这与预期的3.7MHz 有一个以上的数量级不同。

照片1

PHOTO2.

PHOTO3.

从这种现象中可以想象到两个电感器线圈
这种现象可能意味着两个电感器线圈未正确连接?

通用板上的 LSENSE 线圈

LREF 线圈位于背面

就这些。 请告诉我您的想法。

感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    您上传的图像很难查看详细信息。
    请将图像文件附加到此主题吗?

    绕线线圈的 L 和 Rp 可能与在 PCB 上实现的设计不同。
    您能否使用 LCR 表等测量绕线线圈的电感和 Rp?

    此外、原型 PCB 上的金属过孔肯定会影响线圈的电感以及目标对基准线圈的影响。
    是否可以在两个线圈之间使用不同的 PCB 而不使用任何金属?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 先生。
    非常感谢你的帮助。
    在之前的查询之后、我发现参考线圈和 LDC0851EVM 之间的接线错误。
    在我发现并更正了参考线圈和 LDC0851EVM 之间接线错误后、频率 fsensor 变为3.8Mhz~3.9Mhz、可以检测到物体。
    现在可以检测物体。

    我测量了传感器侧和基准线圈侧的 R 和 L、以及传感器侧 R:120mΩ、L:24μH、基准线圈侧 R:118mΩ、L:20μΩ、L 几乎与设计值匹配、R 为低电平。
    您对此有何感受?

    此外、传感器线圈和参考线圈层之间使用的金属过孔用于简化原型设计。
    传感器线圈和参考线圈层之间使用的金属过孔用于简化原型设计、但如果没有印刷电路板、是否可以使用金属过孔?

    最后、我想将其整合到机器中、因此、如果您有任何选择印刷电路板以外的器件的示例、请告诉我。
    如果您有任何选择 PCB 以外其他器件的示例、请告诉我。

    非常感谢您的合作。


    使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    我很高兴您发现了问题、并且设计工作正常。
    设计工作的事实意味着过孔不是问题。  

    遗憾的是、我们没有任何绕线线圈示例。  
    对此表示歉意。
    我们看到的应用强调了小空间、并使用了 PCB 线圈。

    我们提供了一个 EVM/PCB、其中提供了 PCB 线圈的示例、并提供了用户指南、其中提供了各种线圈的电气参数。
    您可以在 此处查看 LDCCOILEVM 和用户指南 。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致