主题中讨论的其他器件:LDC0851
非常感谢你的帮助。
在 LDC0851传感器的设计中、我希望使检测到的物体的检测宽度达到90mm 或更大。
请告诉我如何实现这一点。
顺便说一下、我们现在的想法是什么
(1)要增加检测到的物体的磁场、传感器线圈的直径应为90mm 或更大。
2) 2)要增加检测到的物体的磁通量、请尽可能增加线圈匝数。
如果您有任何建议、请告诉我。
使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢你的帮助。
在 LDC0851传感器的设计中、我希望使检测到的物体的检测宽度达到90mm 或更大。
请告诉我如何实现这一点。
顺便说一下、我们现在的想法是什么
(1)要增加检测到的物体的磁场、传感器线圈的直径应为90mm 或更大。
2) 2)要增加检测到的物体的磁通量、请尽可能增加线圈匝数。
如果您有任何建议、请告诉我。
使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)
Hiroaki、
您可以使用 LDC 线圈设计工具。
从螺旋电感器设计器选项卡开始、并选择 LDC0851作为 器件。
输入所需的设计参数、如线圈宽度= 90mm、目标距离和所需的匝数。
该工具将告诉您输入的参数是导致 fres 过高还是过低。
您可能需要对线圈参数进行权衡、以使设计正常工作。
线圈设计完成后、您可以移动到 LDC0851_calc 选项卡、并通过将线圈和距离参数代入该选项卡的字段来优化设计。
它将为您提供有关所需电容器以及器件何时因目标而切换的更多信息。
但愿这对您有所帮助。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
John
感谢您联系我们。
我将从 LDC 线圈设计工具中获得以下计算结果。
电阻值 Rp 为131.22Ω Ω。 该值是否过高?
建议值是多少?
此外、在 LDC0851_CALC 中、当我为线圈的参数和到磁场的距离分配时
优化值显示在橙色框中。
优化值是否显示在橙色框中? 我不知道最佳值是多少、但请告诉我建议的值。
当我使用 LDC0851_CALC 时、如果阻抗传感器频率图上绘制的黑线位于绿色区域、这是否意味着我可以将其用作传感器?
非常感谢你的帮助。
Hiroaki、
您的顶部表格中131.22k 的 Rp 可能正常。 您只需调整 Idrive、信号就不会太大。
您的表(来自 LDC0851_calc 选项卡)可能需要使用来自螺旋电感器设计器选项卡的值进行更新。
例如、第一个表中显示的传感器电感为50.53uH、但下表中的条目输入的电感为4.14uH。
电容和尺寸也应更新。
您对黑线正确无误。 它应该位于绿色区域中。
希望更新参数将使行移动到绿色区域。
大家都知道、周一是美国的假日、因此可能会延迟回答。
此致、
John
John 先生。
非常感谢你的帮助。
根据您的建议、我使用螺旋电感器设计器更新了 LDC0851_calc 选项卡中的表格
我已使用螺旋电感器设计器中的值更新了 LDC0851_calc 选项卡中的表。
可用空间传感器特性
传感器切口←D195
外部传感器电容(Csensor)←D22
Parastic PCB 电容(Cboard)←D52
与目标交互的传感器特性
传感器直径←D29
最接近的目标距离←0.05 (适当的值)
结果如下图所示。 这是否有任何问题?
尤其是电感-传感器频率图的右上角
Csensor < 33pf、但是
螺旋电感器设计器的 D24为80PF、似乎与电感传感器频率图上方的条件不匹配。
有问题吗?
此外、[并排线圈接近估算]的输入点是什么?
我们有两个螺旋线圈(顶部:间隔线圈、底部:间隔线圈)。
我们希望在两层中使用两个螺旋线圈(上部:间隔线圈、下部:LREF 线圈)。
我们希望在两层中使用两个螺旋线圈(上部:间隔线圈、下部:LREF 线圈)。
是否没有必要在此指定层之间的距离?
我是否需要在此处指定层之间的距离? 我输入了 DISIRERED Switch ON distance←D39、但是
我输入了建议的可调代码、近似开关导通距离和
这是否有任何问题?
有问题吗?←
如果没有问题、我将尝试使用螺旋电感器线圈和设计器中指定的电容器规格制作原型传感器线圈。
如果没有问题、我将尝试使用螺旋电感器_designer 中指定的电感器和电容器规格制作原型传感器线圈。
非常感谢您的合作。
Hiroaki、
对延迟答复表示歉意。
星期一是美国的假期。
应避免右上角显示 Csensor < 33pF 的区域。 换句话说、Csensor 必须大于33pF。
因此、Csensor = 80pF 可以正常工作、只要它与 Lsensor 结合使用即可实现所需操作。
数据表中的传感器设计部分、9.1.1节对此进行了更详细的讨论、
使用并排线圈的设计方法是可以的 、 如数据表图17 中的基本操作模式部分所示、 8.3.1建议 将参考目标放置在距离参考线圈直径小于40%的位置。
数据表第8.3.1节还介绍了使用单个目标的感应线圈和基准线圈的情况、建议将 LREF 比 感应电感小0.4%、以提供最大开关距离。
数据表阈值调整模式8.3.2部分详细介绍了堆叠线圈的情况、并提供了可用于粗接近检测和按钮应用的注释。 为了获得最大的感应范围、建议尽可能分离感应线圈和基准线圈(请参阅图1)。
电池建议的 ADJ 代码是工具输出、而不是输入、与电池最接近的目标距离和所需的开关导通距离相关。 所有橙色单元格都是工具输出字段、而不是工具输入字段。 这就是您看到错误的原因。
此致、
John