This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:TIDA-01409示例代码支持

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01409, FDC2212, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/988015/fdc2212-tida-01409-example-code-support

器件型号:FDC2212
主题中讨论的其他器件:TIDA-01409FDC1004

大家好、

我正在从事一个与汽车电容式脚踢开启参考设计类似的项目。我找到 了该文档  

TI Designs:TIDA-01409汽车电容式脚踢开启参考设计。

我想使用此电路板信息处理和源代码。

我们拥有与 TIDA-01409类似的设计定制板、我现在正在使用它。我可以获取值并成功进行配置。

我在水效应方面遇到了困难。

在本文档中、它看起来像是被处理的。所以我需要显示如何完成它的源代码。

我将电路板组装在塑料盒上。当我将水滴在此盒上时、值会像接近人手一样发生变化。测量值仅在第一次水撞到表面时才会发生变化。如果水滴完成、这些值会变得稳定、传感器仍会检测到接近人手的情况。

表面的水滴会产生人的手和传感器输出的影响。

我需要源代码来了解如何清除此效果。

e2e.ti.com/.../tida-01409-tida-01409-software

我在链接上面找到了示例源代码。但该源代码不包含此算法。

您能不能指导我处理这种效果。

此致。

Emre Ozdemir  

电子工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emre、

    感谢您发帖。

    提供 TIDA-01409的源代码作为此应用的示例起点。 如果您的系统需要额外的校准或测量、则必须单独开发、因为没有为此设计提供额外的源代码。 有关使用 FDC2212进行液滴感应的信息、请参阅以下 E2E 主题、如果您有任何疑问、请告知我: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/673002/fdc2212-rain-sensor-using-fdc2212

    此外、我们推荐使用 FDC1004、因为它具有有源屏蔽驱动器、有助于更大限度地减少系统寄生效应并提高精度。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicole

    感谢你的答复。

    我还将检查 FDC1004。

    我的目标是实现清晰的水效应。我们正在制作自动门把手传感器、以便该把手能够检测到人的手。

    我现在可以检测到手。但在传感器上进行水测试。结果是水也在改变传感器值。

    水效应值与人的手值类似。

    我找到了 KICK 打开文件,在本文档的第3.2.4.8部分,潮湿的条件下,水不会影响系统。

    因此、我想获取有关"如何分离人工和水效应"的信息

    您的推荐将非常有用。

    谢谢你。

    此致。

    埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emre、

    如果可能、在系统中放置一个参考传感器有助于区分雨/天气状况和人的手。 如果两个传感器都暴露在相同的外部条件下、但只有一个传感器处于能够检测到手的位置、这可能有助于区分水效应值和接触车门把手的人。

    此致、

    Nicole