请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP461 主题中讨论的其他器件: TMP102、 TMP117、 TMP1075、 TMP112
大家好、
我的客户正在 5G 应用中寻找小型蜂窝的开箱即用温度感应。
我找到了 TMP461的远程传感器。 我们是否有参考设计或应用手册讨论了笼外的温度感应? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Feng bin Su:
浏览我们的参考设计、我没有看到在5G 小型蜂窝应用中专门使用该器件来测量外部空气温度的任何设计。
从技术上讲、您无需使用 TMP461等远程温度传感器即可实现此目的、您可以使用 TMP117、TMP112、TMP1075或 TMP102等本地温度传感器、具体取决于客户的首选封装类型和温度精度水平。 如果客户想要使用本地温度传感器进行环境空气测量、我们有一些相关的应用手册(请参阅 测量 环境 空气温度的设计注意 事项(修订版 B)、环境温度测量布局注意事项)。
如果他们希望使用单个传感器测量多个测量点、则适合使用 TMP461等远程温度传感器。 TMP461可测量器件内部的集成式热敏二极管(本地温度)和外部 BJT。 如果它们放置一个连接了二极管的 BJT、使其 处于环境温度、则可以使用 TMP461的远程通道 来测量该 BJT 的温度。
此致、
Brandon Fisher