This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5124:TMAG5124的最小距离

Guru**** 1279330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5124, TMAG5124EVM, DRV5055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/985064/tmag5124-minimum-distance-of-tmag5124

器件型号:TMAG5124
Thread 中讨论的其他部件:DRV5055

您好!
我正在寻找一款从0毫米开始、在达到1毫米时切换的产品。
我已确定 TMAG5124产品。
我检查了数据表示例、以使最小磁体距离为3cm。


我有疑问。

我能否使用 TMAG5124EVM 校准 TMAG5124产品、以便在磁体达到0mm 至1mm 时开关工作?

您能告诉我 TMAG5124的最小和最大磁距离吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。  使用 TMAG5124 (或任何霍尔效应开关)时、开关距离完全取决于传感器位置的磁通量密度。  磁通量密度是磁体几何形状和材料属性的函数、因此如果没有此信息、您无法确定确切的最小距离。  通常您感兴趣的是 BOP Max 和 BRP Min。  由于 BOP 和 BRP 在制造方面确实存在一些差异、因此在最坏的情况下进行设计通常是最安全的。  BOP Max 表示激活传感器所需的最大场、而 BRP Min 表示将输出释放回中性状态所需的最小场。  当磁体固定在接近 BOP 阈值时、会自动内置一些迟滞以防止输出切换。

    您可能会在应用中考虑一些有用的在线计算器。  例如、您可以研究 DRV5055器件页面、该页面包含一个计算器、用于估算各种迎面接近(传感器与磁体极化对齐的位置)的磁场。  但是、您可能会发现自己对不同的方法感兴趣。

    www.ti.com/.../DRV5055

    K&J 磁性元件具有一个有用的2D 计算器、用于估算轴向磁化气缸周围的磁场。  您可以在此处找到该工具

    https://www.kjmagnetics.com/fieldcalculator.asp

    此外、我知道另一个工具能够帮助在磁体周围的3D 空间中进行计算、您可以在下一个链接中找到该工具。  此工具支持各种磁体极化和形状。  您需要浏览 web 工具以查找最适合您设置的磁体类型。

    https://magnetrechner.de/en/field-as-required-in-space/block/axially-magnetized.php

    TMAG5124没有任何手动校准功能。  调整开关距离的唯一方法是调整磁体相对于传感器的位置或更改磁体尺寸和/或材料。