This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:方位角/仰角平面和线性调频脉冲设计中的 AWR1843EVM 视场设置

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01011, DCA1000EVM, AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/982667/awr1843boost-awr1843evm-field-of-view-settings-in-the-azimuth-elevation-plane-and-chirp-design

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01011DCA1000EVMAWR1843

您好!

我是 TI 毫米波雷达的初学者。 我从汽车和工业工具箱的示例中学到了很多。 提前感谢。  

目前、我使用的是 AWR1843EVM、我对"毫米波中等距离雷达实验室"和 "毫米波停车实验室"中方位角和仰角平面的 FOV 设置有一些疑问。

我在"MMR_CONFIG_CHIRP_Design_USRRxx.h"中了解了基本线性调频脉冲设置、并在毫米波传感估算器中播放了参数。 下面列出了五个问题。  

(1)根据要求、最大距离、最大速度、距离分辨率等 两个实验都定义了"MMR_CONFIG_CHIRP_Design_USRRxx.h"中使用的特定线性调频脉冲参数。 但是、在教程中、它还声称方位角和仰角平面中的视场。 例如、方位角 FOV 为-50度至+50度、仰角 FOV 为-15度至+15度(参考:TIDEP-01011)。 在演示代码 MMR_18xx_DSS 和 MMR_18xx_MSS 中、我可以在哪里为方位角和仰角平面定义这些 FoV? 我使用的是毫米波 SDK 3.5和毫米波汽车工具箱3.2.0

(2)在"毫米波中距离雷达实验室"中、如果我只想使用一种模式、例如仅使用 USRR 子帧。 我应该使用"子 帧 CONF_USR"而不是 "子 帧 CONF_MRR_USR"。 但是、我仍然需要包含 mrr_config_chirp_design_MRR120.h 或 MRR_CONFIG_CHIRP_Design_MRR80.h、否则会给我编译错误。 由于我只想使用单模式、比如 MRR_CONFIG_CHIRP_Design_USRR50.h、 mrr_config_chirp_design_MRR120.h 或 mrr_config_chirp_design_MRR80.h 是否会通过包含它们来影响 USRR 模式?

(3)感谢您提供线性调频脉冲设计的更多示例。 如果我想使用 MRR_CONFIG_CHIRP_Design_USRR50.h、如何根据 MRR_CONFIG_CHIRP_Design_USRR50.h 中定义的参数检索设计要求、如最大距离、最大速度、距离分辨率、速度分辨率、速度分辨率? 是否对此头文件有任何引用?

(4)如果我想在 AWR1843上运行群集和跟踪算法之前获取数据、我应该如何修改代码来实现它? 因为我想将这些数据发送到本地 PC 并在那里运行群集和跟踪算法。 我还有一个 DCA1000EVM、我应该使用 UART 还是 DCA1000EVM?  

(5)如果我想绘制 毫米波中等距离雷达实验室的多普勒范围 FFT 热图和方位角距离 FFT 热图、 我该怎么做?

我知道我问了很多。 非常感谢!!!

最棒的

暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)根据要求、最大距离、最大速度、距离分辨率等 两个实验都定义了"MMR_CONFIG_CHIRP_Design_USRRxx.h"中使用的特定线性调频脉冲参数。 但是、在教程中、它还声称方位角和仰角平面中的视场。 例如、方位角 FOV 为-50度至+50度、仰角 FOV 为-15度至+15度(参考: TIDEP-01011)。 在演示代码 MMR_18xx_DSS 和 MMR_18xx_MSS 中、我可以在哪里为方位角和仰角平面定义这些 FoV? 我使用的是毫米波 SDK 3.5和毫米波汽车工具箱3.2.0。

    [回答] FoV 是天线的一个特征。 它未在 SW 中配置。 请参阅 EVM UG 以查看天线辐射图

    (2)在"毫米波中距离雷达实验室"中、如果我只想使用一种模式、例如仅使用 USRR 子帧。 我应该使用"子 帧 CONF_USR"而不是 "子 帧 CONF_MRR_USR"。 但是、我仍然需要包含 mrr_config_chirp_design_MRR120.h 或 MRR_CONFIG_CHIRP_Design_MRR80.h、否则会给我编译错误。 由于我只想使用单模式、比如 MRR_CONFIG_CHIRP_Design_USRR50.h、 mrr_config_chirp_design_MRR120.h 或 mrr_config_chirp_design_MRR80.h 是否会通过包含它们来影响 USRR 模式?

    [回答]不、这不会影响它

    (3)感谢您提供线性调频脉冲设计的更多示例。 如果我想使用 MRR_CONFIG_CHIRP_Design_USRR50.h、如何根据 MRR_CONFIG_CHIRP_Design_USRR50.h 中定义的参数检索设计要求、如最大距离、最大速度、距离分辨率、速度分辨率、速度分辨率? 是否对此头文件有任何引用?

    [回答]

    您将能够找到定义最大范围的公式... 在"毫米波传感简介"培训中

    (4)如果我想在 AWR1843上运行群集和跟踪算法之前获取数据、我应该如何修改代码来实现它? 因为我想将这些数据发送到本地 PC 并在那里运行群集和跟踪算法。 我还有 一个 DCA1000EVM、我应该使用 UART 还是 DCA1000EVM?  

    [回答]

    借助 DCA1000EVM、您将能够捕获原始数据并在 python 或 MATLAB 中对其进行后处理。

    使用 UART、您将能够在运行时获取数据。

    根据您的项目、您必须确定最适合您的项目。

    (5)如果我想绘制 毫米波中等距离雷达实验室的多普勒范围 FFT 热图和方位角距离 FFT 热图、 我该怎么做?

    [答案]距离多普勒热图不会在内部保存。 因此、这将需要进行重大更改。

    您是否观看过毫米波 SDK 演示? 它还基于 MIMO、可能具有您感兴趣的更多功能

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    非常感谢您的回复。  

    对于(1)、我知道最大 FOV 为-90至+90、因为 d =λ/2。 在实验室中、例如停车场实验室、它声称 FoV 范围为-50至+50 (TIDEP-01011)。 您的意思是、它显示的是从-50到+50的检测、但雷达从-90到+90的扫描? 我知道方位平面中角度分辨率的公式、基本上取决于 Rx 天线和 d 的数量。您能告诉我如何计算仰角平面中的角度分辨率吗?

    对于(2)、求解。  

    对于(3)、我已经完成了所有教程。 是的、我可以尝试通过插入参数来确定它。  

    对于(4)、如果我想在群集和跟踪算法运行之前使用 UART 获取数据、换句话说、禁用群集和跟踪算法、并通过 UART 将数据发送到 PC。 能不能给我一些建议。 例如、如何在 MRR 实验室中禁用群集和跟踪算法、以及在何处修改代码以将数据发送到 PC?

    对于(5)、我将首先查看 DCA1000EVM。 是的、我播放了 OOB 毫米波演示。 但是、我发现它可以检测到的最大距离约为30m。 我想将 AWR1843用于检测50-60m 的 USRR 项目。 是否可以将 OOB 演示更改为该范围和某个特定的分辨率?

    非常感谢您的慷慨帮助!

    最棒的

    暂停

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hang、

    1.广播的角度受到限制,因为发射天线在角度()时也不会照亮物体。 因此、+-50度以外物体的反射信号可能不够强、无法检测到。 正如 Cesar 提到的、这与天线设计有关、而不是角度估算技术施加的理论限值(对于我们的天线几何形状而言、理论限值实际上为+-90度)

    对于1843 EVM、有8个虚拟方位角天线和4个虚拟仰角天线。 您可以使用这些值来计算相应的分辨率。

    4. MRR 和 OOB 演示都将检测到的点云与每个帧导出。 您可以在开发人员指南中查看 TLV 格式以了解更多详细信息。

    5.对于开箱即用演示,您可以在演示可视化工具中选择“最佳范围”作为所需的配置。 这将使您能够拥有长达50米的配置。

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    非常感谢!  

    最棒的

    暂停