请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3004EVM 您好!
你好。
我们的客户正在使用 OPT3004EVM、他们对中断有疑问、如下所述。
我已经设置了一个应用程序来在寄存器0x02和0x03达到上限和下限时触发一个警报。
配置寄存器(偏移= 01h)的"转换工作模式字段(读取或写入)"已被设定为"11 =连续转换"。
如果转换模式设置为"00 =关断(默认值)"、则上限和下限指示是否仍然有效、以节省电池供电设备的能耗? 或者、为了支持上限和下限中断、我是否必须始终将转换模式设置为连续?
期待您的意见。 谢谢你。
此致、
Cedrick