This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004EVM:睡眠模式中的高/低电平中断

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/982654/opt3004evm-high-low-level-interrupt-in-sleep-mode

器件型号:OPT3004EVM

您好!

你好。

我们的客户正在使用 OPT3004EVM、他们对中断有疑问、如下所述。

我已经设置了一个应用程序来在寄存器0x02和0x03达到上限和下限时触发一个警报。
配置寄存器(偏移= 01h)的"转换工作模式字段(读取或写入)"已被设定为"11 =连续转换"。
如果转换模式设置为"00 =关断(默认值)"、则上限和下限指示是否仍然有效、以节省电池供电设备的能耗? 或者、为了支持上限和下限中断、我是否必须始终将转换模式设置为连续?

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    器件在断电时不进行采样、因此您需要让器件在连续设置中或通过发出多次单次转换来持续获取数据。

    最棒的

    Alex