你好、员工
请告诉我如何计算电压(输出电流电平电压)。
我想进行以下计算、是否有任何问题?
VCC=5V、输出上拉1kΩ 50Ω Ω、RDS=8 Ω
电压= 5V/(1kΩ+ 50Ω)×50Ω= 238mV (最小值)
电压= 5V/(10kΩ+ 50Ω)×50Ω= 23.8mV (最小值)
※它基于数据表图17。
请告诉我如何使用以下问题计算 VOL = 50mV
e2e.ti.com/.../603195
此致
自助餐厅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、员工
请告诉我如何计算电压(输出电流电平电压)。
我想进行以下计算、是否有任何问题?
VCC=5V、输出上拉1kΩ 50Ω Ω、RDS=8 Ω
电压= 5V/(1kΩ+ 50Ω)×50Ω= 238mV (最小值)
电压= 5V/(10kΩ+ 50Ω)×50Ω= 23.8mV (最小值)
※它基于数据表图17。
请告诉我如何使用以下问题计算 VOL = 50mV
e2e.ti.com/.../603195
此致
自助餐厅
大家好、Mekre San
感谢您的检查。
如果您参考您的答案、您将获得以下结果。
当 Vcc=5V 且 Io=10mA 时、Vol =50mV、因此 Ron 5Ω Ω。
当 Vcc=24V 且 Io=10mA 时、Vol =240mV、因此 Ron 24Ω Ω
是否可以理解此计算?
但是、从数据表(第6页)中、当 Vcc=3.3V 且 Io=10mA 时、ron= 50Ω Ω、因此 vol=500mV!?
这个想法是不是错误的?
无论采用何种公式、如果 Vcc=5V 且 Io=10mA 或更低、我是否应该在所有温度下都考虑 Vol = 50mV?
此致
自助餐厅
尊敬的 Cafain:
需要详细说明的是、除非电流超过10mA、否则 Ron 不应随电流变化太大、因为这将启动器件上的过流保护功能。 我不是说在设计时要考虑10mA 电流。
由于电流小于10mA 时 Ron 不应变化太大,因此您可以使用您在第一篇文章中提到的 VCC/(Rpullup + Ron) x Ron 公式。
我不确定我是否理解您第一段中的方程式。 您能否提供有关计算方法的更多详细信息?
此致、
Mekre
迈克尔圣
感谢您的支持。
在上一个问题中、我在下面提到了 e2e。
e2e.ti.com/.../603195
当电压为5V 时、导通电阻为50Ω Ω 时、(上拉电阻为1kΩ Ω)电压为50mV。
计算时、它不会达到50mV。
50Ω 值为5V/(1kΩ+ 50Ω) x = 238mV!
可以计算为 VOL = 238mV。
但答案是50mV。
反向计算 Ron、得到 Vol=50mV。
假设 IO=10mA
它的计算公式为:Vol = 10mA x 5Ω= 50mV。
※若要计算50mV、不能考虑上拉电阻值和电源电压。
请告诉我如何计算50mV。
(当 V = 24V 电压= 240mV 时也是如此)
此致
自助餐厅