请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP300 大家好、团队、
我们收到了客户关于 TMP300输出电流的询问。 如果您能给我一些建议、我将不胜感激。
- 可通过 TMP300的 OUT 引脚传递的最大电流值是多少?
此致、
梁太郎福井
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryotaro ***、
由于 TMP300上的输出引脚是一个开漏引脚、因此可处理的最大电流高达5mA。 请确保为此电流限制选择合适的电源和上拉电阻器。
如需参考、请参阅 TMP300 数据表第1页上的示例应用图。
另请参阅之前有关此主题的 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/862026?TMP300-TMP300-drive-FET。
谢谢、
Chris