主题中讨论的其他器件: TMP235-Q1
团队、
您能否帮助解决此客户问题:
℃数据表 LM50-Q1、最大输出电压为1.75V@125 μ V。 ℃工作温度低于150 ̊ C。
125 μ V 至150 μ V 的℃℃电压是多少?
您能否估算该范围的温度容差?
因为我知道它没有指定温度容差。 但我需要理解一般容差。
谢谢
Viktorija
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Viktorija、
LM50-Q1很可能会继续遵循10mV/°C 在此之后、您可以在150°C 时获得2V 的输出 但是、在125°C 范围之外无法保证性能。
我推荐 TMP235-Q1、其额定 温度为150°C、遵循相同的10mV/°C 输出、是 LM50-Q1的引脚对引脚替代产品。
Jalen
谢谢、Jalen。
您是否有任何测试数据来备份" LM50-Q1很可能 会继续遵循10mV/°C"注?
我会建议 TMP235-Q1、但在设计周期中已经很晚了、我不确定他们是否能够进行更改。
谢谢
Viktorija