This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM50-Q1:125 μ A 至150 μ A 的℃℃电压是多少?

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM50-Q1, TMP235-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/979110/lm50-q1-what-is-output-voltage-between-125-to-150

器件型号:LM50-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP235-Q1

团队、  

您能否帮助解决此客户问题:

℃数据表 LM50-Q1、最大输出电压为1.75V@125 μ V。 ℃工作温度低于150 ̊ C。

125 μ V 至150 μ V 的℃℃电压是多少

您能否估算该范围的温度容差?

因为我知道它没有指定温度容差。 但我需要理解一般容差。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    LM50-Q1很可能会继续遵循10mV/°C 在此之后、您可以在150°C 时获得2V 的输出 但是、在125°C 范围之外无法保证性能。

    我推荐 TMP235-Q1、其额定 温度为150°C、遵循相同的10mV/°C 输出、是 LM50-Q1的引脚对引脚替代产品。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jalen。

    您是否有任何测试数据来备份" LM50-Q1很可能 会继续遵循10mV/°C"注?

    我会建议 TMP235-Q1、但在设计周期中已经很晚了、我不确定他们是否能够进行更改。  

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    我没有任何特定的测试数据可供分享、但凭经验、这就是我在器件上看到的数据。 这只是为了给客户提供一些指导、但我们无法保证 LM50-Q1的125°C 以外的任何温度。 如果他们想要更有信心、则必须在这些温度下测试和表征部件。

    希望这对您有所帮助。

    Jalen