This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:TMP102

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102, TMP116, TMP302, TMP303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/978504/tmp102-tmp102

器件型号:TMP102
主题中讨论的其他器件: TMP116TMP302TMP303

我的问题是更改 TMP102的 T (High)的默认设置。 我们在许多设计中都使用了传感器、客户在我们的模块上也使用了该传感器。 我们连接 ALERT 引脚的方式是、当温度为 高于 T (High)时、它将通过拉低警报来保持模块处于复位状态。 到目前为止、它在0-70C 范围内一直运行、没有任何问题。

最近、模块需要"加电"@ 85 C 并在该温度下开始工作、这会由于 T (High)默认设置而导致问题。 我们知道可以更改设置、但由于系统加电@ 85C、TMP102会将系统保持在复位状态。 因此、通过联系 TI 来了解我们可以更改默认值的方法。

我们还计划在"加电"温度高于85C 的其他产品中使用该传感器、因此您提供的解决方案也允许我们在扩展温度产品中使用该传感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash、

    我们可以执行此操作(更改默认设置)、但我们不会经常为客户执行此操作。 这对我们的产品开发团队来说是非常具有破坏性的、因为创建新的可订购产品仍有很多开销。 这也意味着我们必须维护这种新可订购产品的库存、并且我们预计将达到新器件的内部销售指标等

    您预计每年在这款推荐器件上的产量是多少?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhilash、

    如果您仅将 TMP102用作热关断、则可能会找到满足您需求的 TMP302或 TMP303。 您还可以购买具有 EEPROM 的 TMP116、并在量产过程中配置所需的限值。 从那时起、TMP116将使用新设置加电。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhilash -  

    我刚刚通过您的电子邮件直接与您联系。