请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 您好!
谢谢!
我正在使用雷达模块开发泊车辅助系统应用。 可以通过 TLV 写入 CLI 命令并读取检测到的对象数据。 TI 的泊车辅助文档未涵盖算法和用例场景。
您能否共享可用于此应用开发的任何白皮书或详细文档?
由于使用的波特率为921600、因此不断地对检测到的物体数据进行轰炸、我们能否使用任何命令来控制、因为应用程序可能无法处理这么多的数据。