This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP392:更大的迟滞选项

Guru**** 1185420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP392
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/976106/tmp392-bigger-hysteresis-option

器件型号:TMP392

您好!

我的客户喜欢 TMP392的小尺寸、但其迟滞仅为5或10。 它们需要更大的迟滞。 您是否有像 TMP392那样具有更大迟滞但小尺寸的建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    您的客户是否需要2个温度阈值? 当 SETB 引脚接地或保持悬空时、它允许使用20C 迟滞选项。 但是、这仅适用于通道 A 设置的阈值  

    我们还有很多其他温度开关。 为了找到最佳选择、请告诉我您的一些客户要求。

    1) 1)他们是否更喜欢引脚可编程器件或电阻器可编程器件?

    2) 2)它们是否需要单通道或双通道温度开关?

    3) 3)他们需要哪些温度阈值和迟滞设置?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错误地单击了"接受答案"。 让我们在本主题中继续讨论。 谢谢。  

    1) 1)他们是否更喜欢引脚可编程器件或电阻器可编程器件?

    也不涉及软件

    2) 2)它们是否需要单通道或双通道温度开关?

    实际上、它们只需要一个通道、但 tmp392的尺寸更小。 他们更喜欢小尺寸。

    3) 3)他们需要哪些温度阈值和迟滞设置?

    °μ A 阈值。 原始温度烘焙器具有30°迟滞。 °认为10 μ s 有点小。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    感谢您分享您的客户要求。 遗憾的是、我们的大多数温度开关都无法配置30°C 迟滞设置。 通常、我们看到10°C 或20°C 的迟滞足以满足大多数应用的需求。 我建议与您的客户再次讨论此要求。

    以下是我可以找到的三个最佳选项:

    1) 1)如上所述、使用 TMP392将通道 A 阈值设置为70°C 并将 SETB 引脚接地以实现20°C 的迟滞设置。

    2) TMP303 -该温度开关可在工厂编程、无需 TMP392所需的额外电阻器、您可以节省更多空间。 可订购 TMP303E 提供两个温度阈值:0°C 和70°C 这里的限制是可以将迟滞设置为最高10°C

    3) TMP708 -此温度开关也可通过电阻器进行编程、并且其尺寸比其他开关大。 但是、它确实提供 70°C 阈值和30°C 迟滞设置。

    希望这些建议能有所帮助。

    谢谢、

    Jalen