This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75A:Tj 最大值的绝对额定值

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75A, TMP117, TMP116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/974850/lm75a-absolute-rating-of-tj-max

器件型号:LM75A
主题中讨论的其他器件: TMP117TMP116

大家好、

有一个 LM75A 问题。 在数据表中、TJ 温度范围的建议运行条件为-55C~125C。

 Tj Max 的绝对最大额定值是多少?  我们能否支持高达150C 的 Tj 最大值?  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    75型号不能报告温度高于127C。 8位数据的编码方式将不允许使用它。  

    此外、我无法做出任何超出数据表规格的承诺。

    下面是工作温度范围为150°C 的 I2C 温度传感器列表。 TMP116还支持150C 工作温度、但不保证精度高于125C。 TMP116是我们旗舰型传感器 TMP117的低成本版本。

    www.ti.com/.../products.html

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    感谢您的回复、我知道 LM75在超过127的温度下无法工作。  但我的客户的问题是 LM75 Tj 结温是否  可以承受 125~150C 但器件 不 会损坏?  它们不需要 LM75在125~150下工作。   

     在数据表中、我们 建议的 Ta 范围运行额定值为-55~125。  根据我的理解、当 Ta=125C 时、Tj 大约为150C?  对吧?   

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    对于温度传感器、我们预计 Ta=Tj。 传感器不会消耗大量功率来升高其内部温度。 如果是这样、它将不是一个非常好的传感器。

    谢谢、