主题中讨论的其他器件: TMP117、 TMP116
大家好、
有一个 LM75A 问题。 在数据表中、TJ 温度范围的建议运行条件为-55C~125C。
Tj Max 的绝对最大额定值是多少? 我们能否支持高达150C 的 Tj 最大值?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lilian、
75型号不能报告温度高于127C。 8位数据的编码方式将不允许使用它。
此外、我无法做出任何超出数据表规格的承诺。
下面是工作温度范围为150°C 的 I2C 温度传感器列表。 TMP116还支持150C 工作温度、但不保证精度高于125C。 TMP116是我们旗舰型传感器 TMP117的低成本版本。
谢谢、
任