请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA900 主题中讨论的其他器件:ADS1232、
你(们)好
你过得怎么样? 但愿你可以。
我有一个电桥传感器(350欧姆+/- 15%)、它得出最大值为8.6mA。 我以前使用过 ADS1232。
现在我必须使用 PGA900、但 (VBRGP、VBRGN) 引脚为传感器提供最大1.5mA 的电流。
有没有其他解决方案、比如缓冲级?
此致
Ihab