主题中讨论的其他器件:LDC1314、 LDC3114
大家好、
你好。 我代表客户发布此帖子。 请帮帮我们。
由于性能和成本原因、我尝试从 LDC1314迁移到 LDC3114。 对于 LDC1314、我将四个不同的线圈连接到四个通道、并且能够在特定的时间(例如1ms)内单独触发每个线圈。 这是可以实现的、无需立即进入配置模式->。 这使我能够将此测量值与微控制器同步、在微控制器中、我有其他测量值在运行-> 5ms 周期。
我尝试使用 LDC 的配置模式将扫描周期同步到5ms 周期。 我使 LDC 进入配置模式、以便我可以"停止"测量并在需要时再次启动测量。 这似乎可以正常工作、但在接下来的下一个测量周期中、我根本没有获得任何中断。 这意味着、一旦 LDC 从配置模式返回、它需要两个完整的测量周期来提供中断和有效数据。
根据数据表、在 LDC 恢复正常运行后、新的扫描周期将在1ms 内开始。
我的问题->当 LDC 从配置模式返回时、为什么需要两个扫描周期来提供中断?
请参阅下面随附的文档
e2e.ti.com/.../Manual-Trigger-of-Scan-Cycle-issue.zip
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan