This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:应用咨询

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1007107/hdc2022-application-inquiry

器件型号:HDC2022

大家好、团队、

我的客户计划 使用 HDC2022作为稳定/失速设置中的传感器、但  他们担心氨气暴露时的性能和耐用性。 他们预计最坏情况下的 NH3浓度会低于100ppm、但这是否起作用? 它是否会缩短湿度传感器的寿命?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan -  

    氨是已知可移动传感器的化学物质之一、因此在 《HDC2硅用户指南 》中列出。 检查您的方案以查看其产生(或不产生)的偏移可能是谨慎的。