This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5057:如何使用两个 DRV5057输出互补 PWM

Guru**** 1283770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5057, DRV5057-Q1, DRV5055-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/971427/drv5057-how-to-use-two-drv5057-to-output-complementary-pwm

器件型号:DRV5057
Thread 中讨论的其他部件: DRV5055-Q1

大家好、

客户使用 DRV5057作为制动脚阀的传感器芯片。  需要脚阀输出2个互补 PWM 信号。 客户想知道、如果他使用两个 DRV5057、如何输出互补 PWM?

谢谢。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    如果不深入了解互补 PWM 的格式、则提供建议有点困难。  如果我们正在寻找一个真正互补的输出、其中一个器件处于开启状态、另一个器件处于关闭状态、我认为使用两个 DRV5057实际上无法实现这一点、因为我们无法控制时钟的同步。  但是、使用逆变器仅使用一个 DRV5057生成第二个信号可能更合理。 如果需要考虑时序延迟、可以在原始信号上使用具有类似传播延迟的缓冲器、以便更好地对齐两个信号路径。

    我还看到过 PWM 格式是指互补的、在这种情况下、输出之间预计会有轻微的重叠(或死区时间)、我们将研究两个信号之间的差异。  这种情况更难产生、并且可能需要专用于生成此类信号的互补输出发生器等器件。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的回答。

    客户只想使用两个 DRV5057输出具有互补占空比的 PWM、而不考虑相位差异。  这是否可以实现? 是否可以将这两个部件反向放置?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    我认为这不会像你所说的那样起作用。  当传感器放置在相对极点或封装翻转时、可能会产生相反输出、但我们无法保证任何形式的时序对齐。  

    静态占空比为50%、对于北极、将向下移动;对于南极、将向上移动。 我认为导通周期始终是第一、因此两个输出似乎不会完全反相。

    如果边沿时序不是问题、那么使用 TO-92封装最容易旋转第二个器件。 两个器件之间需要一些偏移、因此应注意确保它们具有对称的场组件。 我要将它们与磁体中心的偏移量沿磁体的对称平面放置相同。  如果使用 SOT-23、则需要将翻转器件放置在 PCB 的另一侧、从而更难实现匹配。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您能否推荐合适的 TO-92封装芯片?  

    • TO-92
    • 符合 AEQ-100标准
    • PWM 输出或模拟输出
    • 单通道和双通道都是可接受的、最好是双通道

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    我们提供的具有 PWM 输出的唯一 AEQ-100额定霍尔效应传感器是 DRV5057-Q1。  遗憾的是、这仅在 SOT-23封装中提供。  因此、对于这个应用、有必要使磁体的方向能够使每个传感器暴露在对称相对的磁场矢量分量中。  这需要更大的布局空间、并且应注意使磁体在两个传感器之间保持居中。 灵敏度选项(A1-A4)取决于磁体的强度和感应的行程量。   

    以下是可能的磁体方向:

    如果 TO-92选项仍然更具吸引力、则可以选择模拟输出器件。  DRV5055-Q1可用于同一应用。  它采用 TO-92封装、并且还具有多个灵敏度选项。 基本功能与 DRV5057-Q1相同。  当没有磁场时、输出将处于1/2 Vs (而不是50%占空比)。  一个北场(从封装顶部到底部)将强制输出为一个较低的电压、其中一个南极(从底部到顶部)将产生一个较高的电压。

    谢谢、

    Scott