主题中讨论的其他器件: DRV5032
你(们)好
我代表一家为汽车公司制作线束的公司。 我们使用该传感器来检测磁体的存在。 正确放置磁体后、控制器允许机械装置正常工作。 如果磁体移动、机械装置将停止。
我们目前正在经历汽车级审查流程、该流程标记了以下问题:
TI 将 DRV5023传感器的 HBM ESD 额定值设置为±2500V。 我们的汽车客户需要传感器具有±8000V 的 HBM ESD 额定值。
我们假设 TI 没有一个符合 ESD 额定值要求的同类传感器、因此我们可以采取任何措施将额定值提高到所需的水平。 在 VCC 和 GND 之间添加一个电容器以及在 OUT 和 GND 之间添加另一个电容器会有所帮助、如果确实如此、则需要多大的值。
如果有人能够提供帮助并需要任何其他信息、请告诉我。
非常感谢
Anthony