This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP708-Q1:105C 时的温度阈值精度

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP708-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1001198/tmp708-q1-temperature-threshold-accuracy-at-105c

器件型号:TMP708-Q1

大家好、

TMP708-Q1温度阈值精度在60C 至100C 的额定温度范围内。 我的客户希望使用阈值为105°C 的器件、他们需要进行最坏情况分析。   我们是否有105C 阈值的精度数字?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我无法保证数据表规格之外的任何内容。 105C 与100C 规格不远、数据表的图4中可以看到这种趋势。

    Jalen