This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010:HDC1010和 HDC1000兼容性问题

Guru**** 1194790 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1000, HDC1010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/998635/hdc1010-hdc1010-and-hdc1000-compatibility-problem

器件型号:HDC1010
主题中讨论的其他器件:HDC1000

您好!

我正在使用 HDC1000 IC 开发 mikroe 附加电路板:

https://www.mikroe.com/hdc1000-click

在我的 PIC 平台上、我已经为这个点击板提供了一个非常好的工作驱动程序。

而且、众所周知、HDC1010在我的新产品制造时将会替换 HDC1000。

现在、问题是:HDC1000的代码是否也能在 HDC1010上正常工作、而不会出现任何兼容性或不可预测的问题?

谨致你的信,
Timmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timmy -  

    是的、HDC1000和 HDC1010器件共享相同的寄存器映射和可能的 I2C 地址、因此您拥有的 HDC1000固件也应适用于 HDC1010。