请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-TMP107 你(们)好
我没有在用户手册中找到有关 UART 波特率的说明、但我使用485方法、可以读取9600和4800波特率的温度、但115200波特率无法读取。 波特率是否自适应? 自适应范围是多少?
谢谢你,谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我没有在用户手册中找到有关 UART 波特率的说明、但我使用485方法、可以读取9600和4800波特率的温度、但115200波特率无法读取。 波特率是否自适应? 自适应范围是多少?
谢谢你,谢谢你
正在关闭