请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1312 主题中讨论的其他器件: TIDA-00508、 LDC1314DIAL-EVM、 LDC1614、 LDC1612、 LDC1314
尊敬的所有人:
我想使用具有24个位置(15°步长)的 LDC1312设计一个360°角度传感器。 现在、我在使用 TI 在线 LDC 工具 ext50和线圈振铃器工具时遇到线圈参数和线圈布局问题。
我需要您的技术支持!
谢谢!
此致
青海史