This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87:最大 工作电压超出范围(温度)

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87, LMT87-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/996567/lmt87-max-operating-voltage-out-range-temperature

器件型号:LMT87

您好!

我是 Yonghee Lee、是 LG Innotek 的电机控制软件工程师。

我应该将 LMT87用作温度传感器、我想告诉我 LMT87的实际最大工作范围。

根据 LMT87传递函数、工作范围 为-50至150、  或精度为538mV 至3277mV。

我想知道、即使电压输出超出  传递函数中显示的最大范围、传感器是否仍在继续工作、

此外、我想知道无论数据表中的传递函数如何、都可以测量的实际最大温度和电压输出范围。

请告诉我、您是否可以并且可以随意对这个问题发表评论。

谢谢你。

此致、  

李永辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yonghee:

    LMT87-Q1的电压增益 为–13.6mV/°C 如数据表的第8.3.1节所示、这是一个典型值、在-50和150°C 的极端温度下略有变化 在精度与其他数据表规格方面、我们保证并表征了该-50°C 至150 C 工作温度范围内的精度。 任何温度范围都超出-50°C 或150°C、我们无法保证 LMT87-Q1的功能或性能。

    话虽如此、您很可能会在极端温度范围之外继续看到类似的线性输出。 但是、我们可以评论的实际最大温度和电压范围是我们建议的温度范围为-50°C 至150 C

    谢谢、

    Jalen