请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT87 您好!
我是 Yonghee Lee、是 LG Innotek 的电机控制软件工程师。
我应该将 LMT87用作温度传感器、我想告诉我 LMT87的实际最大工作范围。
根据 LMT87传递函数、工作范围 为-50至150、 或精度为538mV 至3277mV。
我想知道、即使电压输出超出 传递函数中显示的最大范围、传感器是否仍在继续工作、
此外、我想知道无论数据表中的传递函数如何、都可以测量的实际最大温度和电压输出范围。
请告诉我、您是否可以并且可以随意对这个问题发表评论。
谢谢你。
此致、
李永辉