你(们)好
哪种情况表明 VCM 周围的输入电压为±500mV。 但这仅适用于器件关闭、不是吗?
因此、±1.2V 的 VCM 基准应该是可以的吗?
Vs=3.3V Vcm =1/2* Vs.
我尝试使偏置电流小于1pA
此致
Krzysztof
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Krzysztof、
首先要记住的是、这是一个跨阻放大器。 这意味着探针中产生的电流在 LMP91200中转换为电压。
该器件的标称 VDD 为 1.8V 至5.5V。 您可以将 VDD 直接施加到 VREF 引脚。 如果在5.0Vdc 下运行、VCM 将是 VDD 或2.5VDC 的一半。 这意味着 IMP 引脚将以2.5V 中心+/-探针电流的电压差运行。 500mV <(INP–VCM)< 500mV、85°C、VS = 0V。–6.5pA 至6.5pA、这意味着当电流流入探头时、IMP 至 VCM 电压差将随电流变化而变化。 探头可变化的最大电流将使电压与 IMP 电压相差+/- 500mV。
实际电流将取决于探头电流以及您选择的其余系统设置。 (VDD、VREF、增益、ADC 负载)。
Vs=3.3V VCM=1/2* Vs 只是您的零(7ph)。 (+500mV = 14ph、-500mV = 0ph。 理论上说)它取决于探头和增益以及其他因素。 +/-500mV 只是它可以转换的最大电流。 调整增益以匹配探头、从而获得测量所需的动态范围。
感谢 Gordon 的答复。 我仍然需要澄清、请:
IMP 是否指 INP 输入引脚5?
2."将从 IMP 电压推入+/- 500mV"-您是指"从 VCM 电压"吗?
3.如果可以确认:
由于电压将被推入±500mV 并且器件将关闭(Vs=0)、这不会影响测量 精度、因为它只是关闭、所以我们不进行测量。 因此,当 VDD=3.3V GND=0V Vs=VDD-GND=3.3V Vref=3.3V VCM=1.65V 时,I 应该可以精确测量以 VCM 为基准的±1.2V,输入偏置电流小于100fA @25°C?
电源 我正在设计4-20mA 回路供电、绝缘、pH 计。