This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:LP87524TRNFTQ1 PMIC 电压

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST, AWR2944EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1161858/awr1843-lp87524trnftq1-pmic-voltage

器件型号:AWR1843
Thread 中讨论的其他部件:AWR2944EVM

你好

 在我们的 PCB 中、我们使用的是 LP87524TRNFTQ1 PMIC。 然而、后者的输入电压约为5V、但我们的电路必须由12V 的输入电压供电。 您能否建议在 PMIC (LP87524)之前放置一个12V 至5V 降压转换器。
我们还使用 PMIC 为 AWR1843雷达提供电压。
有什么帮助吗? 谢谢  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP87524将接受2.8V-5.5V 电压。 我建议查看 AWR1843BOOST 和 AWR2944EVM 的设计文件。 这些电路板都使用了可在您的情况下使用的12V 至3.3V 预稳压器。

    此致、

    Adrian