请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
在干扰缓解和检测实验室中、有两个雷达器件、一个是发送连续固定频率的干扰雷达、另一个是受扰对象正常雷达。
我首先要检测干扰雷达的频谱。 这可以通过保持 RX 有效且 TX 关闭来实现、然后对接收到的 ADC 数据执行 FFT。 如何修改实验源代码以实现该函数? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在干扰缓解和检测实验室中、有两个雷达器件、一个是发送连续固定频率的干扰雷达、另一个是受扰对象正常雷达。
我首先要检测干扰雷达的频谱。 这可以通过保持 RX 有效且 TX 关闭来实现、然后对接收到的 ADC 数据执行 FFT。 如何修改实验源代码以实现该函数? 谢谢。
您好、Jun、
让我来看看这一点、几天后再回来。
此致、
Saswat Kumar
好的。 谢谢。 别着急,慢慢来。
您好、Jun、
因此、如果要配置 Tx 和 Rx、您可以转到特定文件并进行更改:
这是需要修改的结构、其在干扰代码中预设了路径、如下所述:
MMWAVE_PLANY_1_2_1_WIN (1)\MMWAVE_PLANY_1_2_1\labs\interferency_vigation\inters\main_MSS.c
请务必进行更改、并告知我它是否起作用。
此致、
Saswat Kumar
好的。 谢谢。 我会尝试并返回给您。
您好、Jun、
还不错!
此致、
Saswat Kumar