This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]远程温度传感器-为什么我读取的温度测量值为-256、-64、0、127、191或256°C?

Guru**** 1152980 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/892915/faq-remote-temperature-sensors-why-am-i-reading-a-temperature-measurement-of--256--64-0-127-191-or-256-c

Thread 中讨论的其他器件:DXP

 远程温度传感器—为什么我读取的温度测量值为-256、-64、0、127、191或256°C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一致的极端读数、例如-256、-64、0、127、191、 和256°C 通常是由远程温度传感器引脚(D+、D-或 DXP、DXN)开路或短路引起的。 其他原因包括这些引脚上的串联电阻或电容极高、超出了我们的建议范围。 有关最大串联电阻和电容的信息,请参阅器件的数据表。