This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]远程温度传感器-什么是 n 因子?

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/892889/faq-remote-temperature-sensors-what-is-n-factor

远程温度传感器—什么是 n 因子?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双极结型晶体管(BJT)的 η 因子或理想因子可被视为测量 BJT 与理想方程的接近程度(如下所示)。  理想 BJT 的 η 因子= 1.000、但在非理想情况下、情况并非如此。 η 远程温度传感器、默认的 Δ-Σ 因数设置为1.008或1.000、具体取决于远程温度传感器。 如果远程 BJT 的 η 因子不等于默认值,则必须使用 n 因子校正寄存器来补偿这种差异。