This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 远程结温监控器/开关

Guru**** 1128510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/890951/remote-junction-temperature-monitor-switch

主题中讨论的其他器件:TMP461

您好!

为了防止 FPGA 在出现故障时过热、我需要使用远程结温监控   器来监控 FPGA 芯片温度。  

 我需要设计的电路 应 独立于 FW/SW/控制 器、因此我正在寻找一个硬件独立解决方案(无数字接口)。

理想情况下、输出将为 ERROR_N 开漏、 当达到设定的温度(即125°C)时会切换

为了确保我们不会出现任何开/关/开行为、应锁存输出。

  • TI 是否有任何模拟/开关远程温度监控器 IC?
  • 如果没有锁存器:我想使用带有 POR IC 的 NAND 锁存器,以便在  加电后将锁存器设置为定义的状态。 是否有其他选择/建议?

此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    到目前为止、TI 不生产任何模拟或开关远程温度传感器、但我们将它们作为本地温度传感器。  我们的数字遥控器具有预设阈值。  TMP461的预设阈值为127.9725°C、适用于您的应用。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    127°C 过高。 我将找到另一种解决方案。 没问题。

    感谢 您的帮助!

    此致、Hans