This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有针对 ADI ADPD188BI 的烟雾检测建议?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8804, TPS8802, MSP430FR2311, MSP430FR2355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/888784/do-we-have-recommendation-against-adi-adpd188bi-for-smoke-detection

主题中讨论的其他器件:TPS8804TPS8802MSP430FR2311MSP430FR2355

大家好、

e2e.ti.com/.../ADPD188BI.pdfDo我们有针对 ADI ADPD188BI 进行烟雾检测的建议吗?

谢谢。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的提问。 TI 有一些集成解决方案可与 ADPD188BI 媲美。

    TPS8802和 TPS8804是 AFE、其中包含 烟雾探测器的所有稳压器、驱动器和放大器。 这些器件具有 LDO、升压转换器、互连、喇叭驱动器、一氧化碳放大器、 ADPD188BI 没有的电池和电池测试。 TPS8802和 TPS8804需要外部光处理室和微控制器。

    MSP430FR2311和 MSP430FR2355 (除其他外)是具有集成模拟的微控制器、可支持烟雾探测器的光电放大器和 LED 驱动器要求。 这些器件需要一个外部光室、并且可能需要一个稳压器。

    如果您想了解有关 TI 解决方案及其优势的更多信息、请发送电子邮件给我。

    此致、

    授予