主题中讨论的其他器件:LMT70、 TMP117
你(们)好
我们正在制作 一个温度范围 为+-0.1度的可穿戴带、通过 在 手腕上感应温度来测量体温。
1) 1) TI 是否有 适用于 相同/相似 应用的任何设计?
2) 2)请 建议 我们应继续进行哪一部分、因为我们 必须制作非常便宜的乐队
3) 3)我们正在考虑在 PCB 底部安装金属部件/厚 Pogo 引脚、使其 脱离 机械表面和坚硬的皮肤。 您对此类器件是否有任何建议? TI 在 进行任何 可穿戴 心 率 监测仪/ECG 探头时、是否在内部测试中使用了任何此类现成部件、如果 是、请建议不要使用该部件
4) 在浏览 第4页的 www.ti.com/.../snia021b.pdf 时 、有人提到"如果在 LMT70芯片(封装)周围添加了填充材料(如图4所示)、可以获得更好的结果。" 您能 不能说出 可使用的材料的任何示例 ?
5) 5)我们 有一个问题,假设 用户未绑定其可穿戴设备,我们 可能无法 正确测量温度。 您是否有任何建议,我们如何 通知探头未正确接触手?
我们 正在考虑接近传感器(不确定 灵敏度) 和 SPO2传感器 (缺点是 电流消耗和成本高)。
6) 6)探头下的汗液如何影响温度 测量。 假设用例 人员 处于40度环境中、 我们 需要 每30分钟测量一次温度