This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70A:温度监测可穿戴带的建议

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, TMP117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/899344/lmt70a-suggestion-for-temeperature-monitoring-wearable-band

器件型号:LMT70A
主题中讨论的其他器件:LMT70TMP117

你(们)好  

我们正在制作  一个温度范围 为+-0.1度的可穿戴带、通过   在 手腕上感应温度来测量体温。

1) 1) TI 是否有 适用于 相同/相似 应用的任何设计?

2) 2)请 建议 我们应继续进行哪一部分、因为我们 必须制作非常便宜的乐队  

3) 3)我们正在考虑在 PCB 底部安装金属部件/厚 Pogo 引脚、使其 脱离  机械表面和坚硬的皮肤。 您对此类器件是否有任何建议?  TI 在   进行任何   可穿戴 心 率 监测仪/ECG 探头时、是否在内部测试中使用了任何此类现成部件、如果 是、请建议不要使用该部件   

4) 在浏览     第4页的 www.ti.com/.../snia021b.pdf 时 、有人提到"如果在 LMT70芯片(封装)周围添加了填充材料(如图4所示)、可以获得更好的结果。"  您能 不能说出 可使用的材料的任何示例 ?

5) 5)我们 有一个问题,假设 用户未绑定其可穿戴设备,我们 可能无法 正确测量温度。 您是否有任何建议,我们如何   通知探头未正确接触手?

我们  正在考虑接近传感器(不确定 灵敏度) 和 SPO2传感器 (缺点是 电流消耗和成本高)。

6) 6)探头下的汗液如何影响温度 测量。 假设用例 人员 处于40度环境中、 我们 需要   每30分钟测量一次温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    以下是我的反馈。

    1) 1) TI 是否有适用于相同/相似应用的任何设计?

    有关此主题的设计信息、请参阅此常见问题解答。 e2e.ti.com/.../895494

    2) 2)请建议我们应继续进行哪一部分、因为我们必须制作非常便宜的乐队

    对于0.1°C 应用、我建议使用 TMP117或 LMT70。

    3) 3)我们正在考虑在 PCB 底部安装金属部件/厚 Pogo 引脚、使其脱离机械表面和坚硬的皮肤。 您对此类器件是否有任何建议? TI 在进行任何可穿戴心率监测仪/ECG 探头时、是否在内部测试中使用了任何此类现成部件、如果是、请建议不要使用该部件

    请参阅以下参考设计以获取参考:     

    4)在浏览 第4页的 www.ti.com/.../snia021b.pdf 时、有人提到"如果在 LMT70芯片(封装)周围添加了填充材料(如图4所示)、可以获得更好的结果。" 您能不能说出可使用的材料的任何示例?

    让我检查一下该应用手册中使用了哪些填充材料。

    5) 5)我们有一个问题,假设用户未绑定其可穿戴设备,我们可能无法正确测量温度。 您是否有任何建议,我们如何通知探头未正确接触手?

    我们正在考虑接近传感器(不确定灵敏度)和 SPO2传感器(缺点是电流消耗和成本高)。

     您可以尝试使用 TI CapTIvate 技术进行低功耗接触检测:6)探头下的汗液如何影响温度测量。 假设用例人员处于40度环境中、我们需要每30分钟测量一次温度

    汗水的导热性与皮肤不同、但只要手腕到温度传感器之间存在良好的导热路径、并且温度传感器不会直接暴露于汗液中、就不会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    对于底层填料、 E1216M 是装配体中使用的常见底层填料。

    谢谢、

    David