模拟传感器与数字传感器、我应该选择哪一个?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
差异:具有模拟输出的温度传感器、如 TMP235、TMP61或 LMT87、使用传递函数来确定温度。 具有数字输出的传感器、例如 TMP112、TMP117、TMP1075或 LMT01、不需要系统知道或编程内部模拟传递函数来确定温度。
用法:具有模拟传感器的系统需要 ADC 将其输出数字化、并使用查找表或基于多项式的方程(均在软件中)来确定温度。 数字传感器已经生成测量温度的数字化输出、可通过数字接口(例如 I2C)读回。
校准要求:对于模拟传感器、可能需要校准 ADC 的增益和偏移以实现所需的系统精度。 数据表中不保证系统温度精度、因为它在很大程度上取决于 ADC 基准误差。
为了获得数据表中保证的精度、无需校准数字传感器。
一般指导:作为一般经验法则、数字温度传感器在几乎所有情况下都是首选、因为它具有更低的系统集成复杂性和更高的开箱即用性能。 数字传感器可能无法使用且需要模拟传感器的例外情况包括缺少合适的可用数字接口总线或成本限制
此登录页面是一个很好的起点、因为它涵盖了我们提供的整个温度传感产品系列(模拟、数字、开关和我们新的线性热敏电阻系列、可用于替代 NTC):