This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461:热插拔远程热敏晶体管

Guru**** 1101100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/905597/tmp461-hot-plug-the-remote-thermal-transistor

器件型号:TMP461

您好、E2E、

假设存在 TMP461的偏置电源、TMP461是否支持热插拔功能?

 如果是、我们需要注意的是什么?

如果没有、在这种情况下是否有适合的解决方案?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason -  

    您是否在 TMP461打开并运行 MCU/MPU 固件时询问远程晶体管是否"热插拔"?  

    如果是、请参阅数据表第13页的第8.3.5节、了解状态寄存器中的 OPEN 位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    是的、我们将讨论远程晶体管的"热插拔"。

    我宣读第8.3.5节。 一旦远程晶体管打开、TMP461就可以检测到。

    远程晶体管插入后、用户是否需要执行任何程序来重置或清除故障、或者他们是否可以通过检查开路位直接读取热信息?

    用户热插拔远程晶体管时有损坏 TMP461的风险吗?

    此致、

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我没有看到任何有关"热插拔"遥控器的问题。  器件将自动重试 D+/-引脚、因此在读取温度前无需清除任何故障。  但是、当晶体管断开连接时、您将会遇到"开路"故障。

    谢谢、

    David