This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:霍尔效应传感器 DRV5055-Q1

Guru**** 1283900 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/902463/drv5055-q1-hall-effect-sensor-drv5055-q1

器件型号:DRV5055-Q1

大家好、我在数据表中找不到传感器的 IP 等级(防护等级)、我目前正在使用。 它是一个 DRV5055-Q1霍尔效应传感器、有人能帮我处理该特定传感器的 IP 额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    据我所知、IP 等级分类用于描述整个系统外壳抵御微粒和湿气的能力。  我不熟悉任何具有此认证的组件。  

    霍尔传感器的一个主要优势是可以将其放置在与检测到的磁体分离的密封外壳中。 磁场容易渗透到许多材料中、从而能够充分保护传感器免受外部污染物的影响。 鉴于此特性、我希望 DRV5055-Q1等霍尔传感器能够设计用于实现极高 IP 额定值的系统中。

    我们的器件确实经过严格的行业标准资质审核流程、可在此处查看:

    https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800&partNumber=DRV5055A1EDBZRQ1

    其中包括 HAST 测试。  这些测试涉及将器件置于指定的温度和湿度条件下。  通常、如果器件未通过此测试、水分会被强制进入 IC 的封装中、并导致硅与外部成型之间的分层。   捕获的水分通常会导致器件发生额外的机电故障、因此我们会进行检查以确保封装能够保护器件。