主题中讨论的其他器件: AMC7932
尊敬的专家:
我的客户已在其系统中使用 TMP235、其电源已连接到 PA 电源、且电源具有周期性纹波。 请参阅下面的快照。
较大的压降周期为70ms、将下降280mV、小纹波周期为5ms、将下降100mV。
我在数据表中未找到 VDD 纹波要求、您是否会查看此要求以及它是否会影响 TMP235性能?
非常感谢您的回复。
BR、
Joyce Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户已在其系统中使用 TMP235、其电源已连接到 PA 电源、且电源具有周期性纹波。 请参阅下面的快照。
较大的压降周期为70ms、将下降280mV、小纹波周期为5ms、将下降100mV。
我在数据表中未找到 VDD 纹波要求、您是否会查看此要求以及它是否会影响 TMP235性能?
非常感谢您的回复。
BR、
Joyce Li
尊敬的 Josh:
非常感谢您的回复。 实际上、我的客户已使用 TMP235很长时间、而且出货量也很大。 原理图正常。
这个问题是一个新问题、TMP235的 VDD 连接到 PA (功率放大器)电源。 PA 是非常耗电的器件、为了节省功耗、在 TDD (时域除法)模式下、PA 电源会在一段时间内打开和关闭。 TMP235 VDD 具有这种"大纹波"。 您是否会建议这是否会影响 TMP235的性能?
非常感谢!
BR、
Joyce
乔伊斯-
我指的是电源原理图以及上面提供的内容。 (在这里有一些帮助)
如果他们使用的是 ADE7932 ADC、则需要清理原始 POST 中捕获和描述的电源纹波、以确保该部件不会接受指示的纹波量、并且在3.3VDC 下运行。 (如果不是正确的器件型号、请建议/更新)-我无法充分强调清洁电源轨对于任何设计的重要性。
2.可能需要也可能不需要 TMP235输出端的电阻器/电容器组合。 目前,他们对我来说太重了。 请让客户全面查看其 ADC 文档、以确定是否需要这些组件、如果需要、请要求客户相应地调整其尺寸(通过计算、然后检查多个电路板)
Josh、您好!
非常感谢您的回复。
ADC 器件型号为 AMC7932、它是32通道 DAC 和嵌入式 ADC。 我的客户最终重新设计了电源以分离 TMP235 VDD 和 PA VDD、从而确保电源清洁。 在执行该操作之前、它们会看到9度的温度变化。
我们在 TMP235 VDD 上找不到非常具体的要求。 我看到 Δ 温/Δ VDD 规格、它非常低、0.01 Δ 温/Δ VDD。
如果温度变化在1度以内、您是否愿意与我们分享 TMP235的电源要求?
非常感谢!
BR、
Joyce
尊敬的 Joyce -
在 TMP235数据表-在电气特性表的电源部分(第6.5节、第5页)中、有一个称为线路调节的参数。 这是基于 VDD 变化的温度输出变化、正如您所说的、这是正确的、第7页上还有图7和8、 其中显示了在2.3V 或~1.2V 至5.5V (以及温度范围内)输入电压扫描时输出的稳定性
Josh、您好!
感谢您的回复。 我注意到数据表中的图7和图8、但它不是我们要查找的确切规格。 VDD 线路调节可能是影响温度精度的 VDD 缓慢变化。 我们所面临的情况是 VDD 随280mV 压降周期性变化。 我们使用的 VDD 为5V、包括280mV 压降、VDD 仍高于2V、根据图8、Vout 变化应很小。 因此、我认为数据表没有考虑 VDD 何时像我们的情况那样具有大的"纹波"。 我建议客户修改电源部件的原理图。 它们将改善 VDD 纹波。
如果您有更多数据、您可以与我们分享。 非常感谢!
BR、
Joyce Li