请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST-ODS 主题中讨论的其他器件:TIDEP-0104
尊敬的团队:
对于采用77GHz 的障碍物检测参考设计的 FOV、有两种不同的说法
毫米波传感器。 我已将受影响的文本段落作为屏幕截图附加。
相关的白皮书"TIDEP-0104"介绍 了方位角为±70度、仰角为±40度的 FOV。
但在 Resource Explorer 中的相应用户指南中、FOV 的方位角为±90度、因此我找不到任何有关仰角的信息。
这两个值中的哪一个是正确的? 或者、GUI 输出中的 FOV 仰角是否仅为180度、以进行较简单的计算?
提前感谢、致以诚挚的问候
Michael Kainzbaauer