This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个 TI IC 与 LT6656AIS6-2.5#TRPBF 兼容?

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3325, REF3312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/941897/which-ti-ic-is-compatible-with-lt6656ais6-2-5-trpbf

主题中讨论的其他器件:REF3325REF3312

大家好、

我的客户想知道哪种 TI 解决方案与 LT6656AIS6-2.5#TRPBF 或 LT6656AIS6-1.25#TRPBF 兼容?

请参阅附件 DS。 感谢您的支持!

BR、

Alexe2e.ti.com/.../LT6656AIS6_2D00_1_2300_TRMPBF_2800_MSL-and-tape-info_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们的 IQ 最低的 VREF 是 REF33xx 系列。

     我会借此机会推广 REF3325 2.5V 或 REF3312 1.25V。

    您能告诉我们有关此应用的更多信息吗?