https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/940091/drv5032-drv5032aj
器件型号:DRV5032主题中讨论的其他器件: DRV5023、 DRV5033、 DRV5021
DRV5032AJ 具有开漏输出。
什么是 Rdson 电阻? 电流最大值是多少?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/940091/drv5032-drv5032aj
器件型号:DRV5032DRV5032AJ 具有开漏输出。
什么是 Rdson 电阻? 电流最大值是多少?
谢谢
Scott
谢谢
Sergey
Sergey、
发布的绝对最大灌电流为5mA、 TI 无法为任何器件在数据表中的绝对最大值表之外运行提供任何性能保证。 因此、我们不建议您强制此器件的灌电流超过5mA。 如果您想强制它吸收更多电流、这是您的特权、但这样做违反了所有质量或性能保证。
确定数据表中的"音量"限值的测试条件涉及1mA 的灌电流。 测量输出电平、只要对电压满意、器件就视为正常。 在考虑测试不确定性后、只要它在最大值范围内、就会被视为通过单位。 在确定此处的典型值和最大值时、会考虑统计变化、但可能会添加额外的容差以确保这不会导致产量损失。 这就是为什么我指出这是一种不太准确的方法、但您可以确保 RDSon 不会超过通过比较这两个参数计算得出的值。 否则、它将超过 Vol Max 规格。