This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP20:从上电到输出上有效数据的时间

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/938573/tmp20-time-from-power-on-to-valid-data-on-the-output

器件型号:TMP20

尊敬的团队:

我的客户希望从 CPU I/O 驱动 TMP20的 V_IN

是否有人可以建议、从应用 V_IN 开始、输出稳定所需的时间?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我们没有这方面的数据表规格或图表。 我观察到使用5pF 输出电容器时启动时间小于1ms。 稳定时间将随输出电容而变化。

    谢谢、