This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112-Q1:PD 计算

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/951397/tmp112-q1-pd-calculation

器件型号:TMP112-Q1

大家好、员工

TMP112-Q1允许的损耗(PD)是多少?

我想参考计算示例。
此致
自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    当我们提到 TMP112-Q1的允许损耗时、我们将了解 IC 在不影响温度精度的情况下可以耗散多少功率。 任何自发热都会改变温度、因此我们的温度传感器设计为具有低静态电流。

    当谈到自发热的程度可以忽略不计的问题时、这不是我们已经确定并能够提供的。 通常、为了不影响温度测量、应将自发热保持在最低水平。

    我找到 了这篇文章 供参考、它详细介绍了 PD 计算。

    Jalen